技术支持
充分利用我们在线工程论坛的数千个技术问答!
从我们的支持团队获得帮助,加快您的设计周期。
通过适用于i.MX应用处理器的板支持包,全面支持汽车娱乐中控。
Apple CarPlay软件是基于i.MX应用处理器的汽车娱乐中控的完整软件解决方案。
复杂的AVB解决方案,用于在恩智浦Power Architecture® 和Arm® 处理器的多音频端节点实现多通道音频流和同步音频回放。
实现近场通信(NFC)协议栈的运行时软件。
无论您是刚刚进入软件定义汽车开发的领域,还是正在扩展开发规模,恩智浦的S32 CoreRide平台都能有效地简化开发过程的复杂性,并为新一代汽车提供必要的构建模块。
AUTOSAR(经典)软件支持标准化电子系统的开发,提高质量、性能、功能安全和环保性。它有助于在使用寿命内简化汽车软件的更新流程。
这是一套全新的创新型驱动程序集,可支持AUTOSAR和非AUTOSAR应用上的实时软件。
S32安全软件框架(SAF)包含软件组件,为符合ISO26262功能安全标准的客户安全应用奠定了安全基础,并集成了安全外设驱动程序(SPD)。
SCST(结构内核自检)库是在运行时检测MCU内核中永久性硬件故障的软件产品。
AWS Libraries for S32K3 Automotive general-purpose MCU解决了汽车制造商在构建联网汽车应用时面临的连接和安全挑战。
基于开源软件的免费开发工具,使用简单,没有代码大小限制,可以编辑、编译和调试设计。
广泛的硬件接口和硬件抽象层、外设驱动程序、实时操作系统(RTOS)、协议栈和中间件,有助于简化和加速多个S32片上系统(SOC)上的应用开发。
提供一致且灵活的工作流程,旨在为恩智浦S32汽车处理器系列提供高性能和快速的ML算法部署。
S32K PET提供了一个用户界面,可快速生成应用用例的功率分布。
为服务型网关等汽车网络处理应用提供参考软件集成平台。
平台间通信框架(IPCF)是一个子系统,可使位于同一芯片或不同芯片上的应用通过各种传输接口进行通信。
用户友好的实时调试监测器和数据可视化工具,可对嵌入式软件应用进行运行时配置和调优。
基于HMTL的用户友好图形插件工具,用于PMSM FOC和BLDC电机控制应用,并通过FreeMASTER调试工具实时调整控制结构参数。
综合的工具集合,可插入基于MATLAB® 和Simulink® 模型的设计环境,以支持基于恩智浦微控制器的真实目标实现快速原型设计、验证和确认。
免费的开发工具,可使用S32V234处理器在MATLAB环境中进行设计、编辑、仿真、编译和部署,以实现视觉和传感器的融合。
预编译现成的软件库,带有用于电机控制和一般数学应用的构建模块。
可编程的I/O控制器,用于独立于CPU执行复杂的时序和I/O管理。
图形工具,用于配置和自动生成在MPC5554 MCU上执行控制算法所需的所有软件。
一种图形工具,可轻松配置和生成MPC5XXX MCU的完整文档。
软件开发工具,用于通过基于Eclipse的GUI为包含GTM IP的恩智浦MCU配置GTM。
面向MPC5775K MCU的基于GNU(GNU AS)的信号处理工具箱(SPT)指令汇编器。
视频
在汽车软件包管理器的帮助下,现在可以更轻松地浏览必要的S32平台汽车软件,开始您的设计。
学习使用S32K功率估算工具(S32K-PET),在创建高能效汽车嵌入式应用时就了解功耗。
了解如何使用恩智浦基于模型的设计工具箱(MBDT)从MATLAB® 和Simulink中自动配置并生成嵌入式软件。
培训
了解如何将MathWorks的新电机控制Blockset™ 与Embedded Coder® 配套使用,生成电机控制算法的C代码。
软件
下载我们汽车领域的最新开发和嵌入式软件解决方案。
了解如何使用MATLAB®、Simulink® 和恩智浦基于模型的设计工具箱(MBDT)为恩智浦® 处理器模拟、测试和编程应用。
充分利用我们在线工程论坛的数千个技术问答!
从我们的支持团队获得帮助,加快您的设计周期。
阅读技术参数和关键特性,了解汽车微控制器和处理器。
查看产品大全注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。